This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:TXS0108E 端口 B IO 振荡

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, LSF0108, SN74GTL2003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1176591/txs0108e-q1-txs0108e-portb-io-oscillating

器件型号:TXS0108E-Q1
主题中讨论的其他器件:TXS0108ELSF0108SN74GTL2003

我 使用 TXS0108E 对 IO 的电压进行电平位移。

VCCA = 1.8V、VCCB = 3.3V、OE 始终开启

模块  连接  端口 B IO 部分用于调试 UART,这些 IO 在正常情况下保持断电。所有其他 IO 保持通电。

我发现 UART 模块断电时 UART_RXD 引脚保持振荡。

下图是我的 SCH:

 

我尝试将   UART IO 线路中的电阻器串联连接增加到1k Ω、在上拉电阻器 R1129上熔化、并将   VCCB (R1125)上的电阻器串联连接增加到10k Ω。

只  需将 VCCB (R1125)上的电阻器串联连接更改为 10K Ω 即可消除振荡、但我认为这不是我的最佳解决方案。

在我将 LSF0108BQX 更改为 TXS0108EQPWRQ1。后、会发生上述情况

 下面的 SCH 是 TXS0108EQPWRQ1的版本:

当我使用 LSF0108bQX 时、不会发生振荡。单次触发模块是否会产生问题?

如何使用我们的更换 PCB 来实现这一目标?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    边缘加速器确实是可能的原因、可能是因为信号线路上的振铃错误地触发了它们。

    如果您无法更改信号布线(缩短布线长度或添加适当的端接)、则需要使用没有 LSF 等边缘加速器的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否为 R1125选择一个合适的电阻器值以消除振荡?  

    当我的 USB-UART 模块掉电时、UART_RXD 引脚大部分是被盗的 TXS0108E 电源、但  TXS0108E 没有通过 UART_RXD 引脚上电的能力。这种看法是对的吗?

    您能否在不更改 PCB 的情况下提供其他解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TXS、R1125必须为零。

    仅当 OE 为低电平或 TXS 断电时、TXS I/O 才为高阻抗。

    为什么不使用 LSF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之前使用的 LSF 系列、采购经理告诉我 、交货时间非常短、我应该找另一个来替换它。

    我检查了 PIN 功能,LSF 和 TXS 不 是 pin.ca的引脚,您引入了一个功能,即 LSF, PIN 到 PIN with TXS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有符合汽车标准的 P2P 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    行业 认证是可以接受的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF0108、SN74GTL2003