This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH4T245:1.2至3.3V tPLH、tPHL 最小和最大数据

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH4T245, SN74AXCH4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1177115/sn74avch4t245-1-2-to-3-3v-tplh-tphl-min-and-max-data

器件型号:SN74AVCH4T245
主题中讨论的其他器件: SN74AXCH4T245

大家好   、TI 是否有基于 SN74AVCH4T245 1.2至3.3V 的 tPLH、tPHL 的最小和最大数据? 数据表只是显示了典型值。 数据。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.2V 是电源电压的下限;1.199V 不保证工作。 因此、您不应在该器件上使用标称1.2V 电源。

    请改用 SN74AXCH4T245。