This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T125:SN74LV1T125DCKR

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1176964/sn74lv1t125-sn74lv1t125dckr

器件型号:SN74LV1T125

您好!

请帮助、

我们在 数据表 封装信息 中为此组件使用 SN74LV1T125DCKR Op Temp (°C) -40至125

此外 ,铅涂层/焊球材料 NiPdAu | SN 请解释 什么是实际的铅涂层材料 NiPdAu 或 SN?  

对于 SN74LV1T125DCKRG4  封装信息 运算温度(°C)无信息

谢谢、

此致、

哈姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有多个制造基地;铅涂层可以是 NiPdAu 或 Sn。

    所有器件都具有相同的温度范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢