This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXC2T45:SN74LXC2T45

Guru**** 2554620 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1176757/sn74lxc2t45-sn74lxc2t45

器件型号:SN74LXC2T45

我们使用的是 SN74LXC2T45。

我只使用1A 和1B  

应该使用2A 和2B 上拉或下拉电阻。 如果需要,建议值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2A/B 应该被下拉或接地;请参阅数据表的第8.3.1.1节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用1A 和1 B 来传输 A 到 B

    因此、我使用5K 电阻器将 Dir (引脚5)永久连接至5V。

    在本例中、我将10k 从2A (引脚3)接地。 这是否足够? 或者我也应该下拉2B。 我认为不需要拉低2B、因为它始终是 O/P 请确认。

    如果我使用1A 和1B 作为 Dir 控制器的接收器和发送器、那么我需要将2A 和2B 下拉至接地。 请确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入不得悬空、并且两侧的输入缓冲器始终处于激活状态。 但有源输出会强制输入为高电平或低电平。 因此、始终是输出的引脚确实不需要下拉。