This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17:无法在施密特触发 IBIS 模型中选择3.3V 选项

Guru**** 2539440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1177590/sn74lvc2g17-not-able-to-select-3-3v-option-in-schmitt-trigger-ibis-model

器件型号:SN74LVC2G17

在 IBIS 模型中,默认电压为1.8V。

该模型还支持3.3V。

您能不能帮助在 IBIS 模型中选择3.3V 选项。

提前感谢您。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashwin、

    您将使用什么软件来模拟 IBIS 模型。 这取决于软件、我们可以做的事情不多、因为 IBIS 模型支持3.3V 电压。您可能更幸运的是在仿真软件方面提出此请求、而不是在这里提出请求。

    此致、

    Owen