This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV164A:SN74LV164ANSR 的 MM (机器模型)规格

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1177521/sn74lv164a-mm-machine-model-spec-for-sn74lv164ansr

器件型号:SN74LV164A

尊敬的先生/女士:

 在 SN74LV164ANSR 数据表规格中、我只能找到 HBM 和 CDM 模型。 我是否可以知道 该器件的 MM (机器模型)规格是多少?  

ESD 规格
ESD 保护性能超过 JESD 22标准
‐2000V 人体放电模型(A114-A)
‐1000V 充电器件模型(C101)

最佳 Rgds、

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    MM ESD 将为+/- 200V

    此致、

    Owen