This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:与 VCC 相关的输入电压电平

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1177591/sn74lvc1g17-input-voltage-level-regarding-to-vcc

器件型号:SN74LVC1G17

大家好、

输入电压电平是否可以超过 SN74LVC1G17的 VCC?

例如、  当输入为24V 时、在绿色标记点上、电压为3.9V (BAV99二极管的3.3V + VF)。

 这对于 SN74LVC1G17是否正常 ? 在 A 输入为3.9V 的情况下 、SN74LVC1G17的 Y 输出 将为3.3V?

此致、

D.