This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:器件部分上电时的泄漏电流

Guru**** 2386710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1177514/txs0104e-leakage-current-when-device-is-partial-power-on

器件型号:TXS0104E

大家好、

如果我们仅为 VCCA 或 VCCB 供电、它在断电侧是否会有泄漏电流? 如果有、大致数字是多少?

即使 只有一个 VCC (A 或 B)长时间通电、仍有任何问题、是否会损坏器件并影响其可靠性?  

我阅读了数据表并回答了另一个问题、在局部断电模式下有一个 Ioff、但它描述了从 A1:A4引脚到 VCCA 的电流或 从 B1:B4引脚到 VCCB 的电流。 VCCA 到 B1:B4引脚和 VCCB 到 A1:A4引脚的泄漏情况如何?

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/536311/txs0104e---how-can-i-tell-if-partial-power-down-mode-ioff-is-supported/

最恰当的考虑

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源和 I/O 引脚之间没有泄漏、但在 VCCB 断电的情况 下、VCCA 到 VCCB 之间存在泄漏;请参阅 TXS、TXB 和 LSF 自动双向转换器的偏置要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的快速回复。

    因此、泄漏仅在 VCCA > VCCB 时发生、泄漏电流将从 VCCA 流向 VCCB、不会通过任何 I/O 引脚、对吧?

    当我们仅关闭 VCCA 时、没有泄漏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个问题、如果我将 OE 设置为低电平、当 VCCB 断电时、是否仍有从 VCCA 到 VCCB 的泄漏电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。