This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G126:SN74LVC1G126中的 Δ ICC

Guru**** 2386800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3897
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1177085/sn74lvc1g126-delta-icc-in-sn74lvc1g126

器件型号:SN74LVC1G126
主题中讨论的其他器件:TPS3897

你好

我想了解1G126数据表中 Δ ICC 的含义。

这意味着 Vcc - 0.6V 上有1个输入、Vcc 或 GND 上有其他输入

能否将 OE 和 A 视为2输入?

在我看来、Vcc 或 GND 上的其他输入是直接连接的、不是通过电阻器连接到 Vcc 或 GND、还是从其他器件的输出连接到 Vcc 或 GND?

是这样吗?

因此、如果 A 的输入为2.3V、OE 通过电阻器接地并连接到 TPS3897的复位输出。 我认为它不会导致500uA 的 Δ ICC。

请确认。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Δ I是流入或流出引脚的电流;而是流入 VCC 和流出 GND 的额外电源电流 ΔICC。 有关这种情况的原因、请参阅 [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

    所有输入都具有极高的阻抗;无论您是使用电阻器还是将其直接连接到 VCC/GND、都没关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    例如、如果我使用缓冲器1G126、1G126被提供3.3V 电压、但是 OE & A 的输入为3.8V。

    有问题吗? 缓冲器能否正常工作? 是否会有额外的 ICC?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是问题;只有当电压处于电源轨之间的某个位置时、您才会获得击穿电流。