This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC07A:与 SN74LVC07A 类似、但我们需要开漏输出12v

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC07A, SN7417, SN7407, TPIC6C595, TPL7407LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1177499/sn74lvc07a-similar-with-sn74lvc07a-but-we-need-open-drain-output-12v

器件型号:SN74LVC07A
主题中讨论的其他器件: SN7417SN7407TPIC6C595TPL7407LA

您好、支持团队

 是否与 SN74LVC07A 类似、但我们需要开漏输出12v

Vcc 典型值为3.3V

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有 SN7407/SN7417等非常旧的 TTL 器件具有能够超过5V 的集电极开路输出

    对于此类高电压、您需要一个电源开关、如 TPL7407LA。 还有电源移位寄存器和锁存器、如 TPIC6C595。 (这些器件中的大多数都需要高于3.3V 的电压。)