This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G34:SN74LVC1G34DCKT 和 SN74LVC1G34DCKR 之间的差异

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1166337/sn74lvc1g34-difference-between-sn74lvc1g34dckt-and-sn74lvc1g34dckr

器件型号:SN74LVC1G34

您好!

我想知道我们是否可以使用 SN74LVC1G34DCKT 而不是 SN74LVC1G34DCKR。

两者之间的区别是否仅限于封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;R =卷带、T =小卷带。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在这两个部件上进行了 X 射线检查、发现除了包装外、它是不同的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于这两种情况、有三个制造基地。 因此、无论它是 R 还是 T、您都可以看到三种不同的 X 射线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是、即使它们是相同的部件、不同制造基地之间的 X 射线也会有所不同?

    我怀疑其他器件也会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是否可以从同一制造基地为同一部件找到不同的 X 射线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clarence、

    我会将此请求转发给我们的质量/封装团队。 这可能是机密信息、也可能需要 NDA、他们会告诉我。

    由于美国的假期、可能也会有延迟的响应。 我会尽力向您提供最新信息。  

    最棒的
    艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    是否有任何更新?

    最棒的

    Clarence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clarence、

    由于美国感恩节、许多人都外出、因此需要比预期的更长时间才能收到其他团队的回复。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    请干什么?

    最棒的

    Clarence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clarence、

    我们没有这样的东西。 如果您担心真实性、我可以检查器件的日期代码。  

    但是、Clemens 是正确的:由于我们有很多制造工厂、因此完全可以看到不同的 X 射线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    这种情况也可能发生在同一个制造工厂?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    生产日期代码与上述相同、请帮助检查真实性。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clarence、

    他们认为器件不是正品 TI 产品的原因是什么? 他们是否不是从 TI 授权经销商处订购的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    他们从 Digi-key 那里获得了器件、Digi-key 声称器件是直接从 TI 获取的。

    然后他们 发现 X 射线与他们使用的部件不同、因此他们想要检查真实性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Digi-Key 是 TI 器件的批准经销商-没有理由质疑其真实性。

    https://www.ti.com/ordering-resources/distributors.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    您是否意味着同一站点无法使用不同的 X 射线?

    请问目前中国有多少个制造基地?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、单个制造工厂不会改变其引线框。 但可以从多个制造工厂获取器件、即使在同一卷带上也是如此。