This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV240A:缺少机械、封装和可订购信息

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS240-Q1, SN74LV240A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1177907/sn74lv240a-missing-mechanical-packaging-and-orderable-information

器件型号:SN74LV240A
主题中讨论的其他器件:SN74HCS240-Q1

大家好、

TI 的当前数据表版本。 COM 缺少机械、封装和可订购信息。 从哪里可以找到它?

此外、"封装信息"与图5-1不匹配。 是14引脚还是20引脚?

您能否检查 SN74HCS240-Q1 (TSSOP 封装)是否与 TSSOP 中的 SN74LV240A 引脚兼容? 引脚定义看起来相同、但由于缺少信息、我不确定尺寸。

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 PW (TSSOP)封装都是相同的、网站上的"设计与开发"/"CAD/CAE 符号"下提供了数据表中缺失信息的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    很抱歉、Clemens 说、所有封装都将是20个引脚、这是我们器件上的错误。 至于封装信息、我认为 TI.com 上的封装信息很好、无论它们是否同时位于 TSSOP 中、都是 P2P 兼容的。

    此致、

    Owen