This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:双向缓冲器

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1177931/lsf0108-bidirectional-buffer

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件:TXS0101

您好、专家、

客户 正在搜索需要在 LPC IRQ 信号上使用的缓冲器 IC。

这是双向信号、可从 CPU 或 BMC 输出。

请帮助我们检查我们的应用是否有采用3.3V 电压的双向缓冲器。

如果是、请分享使用中的规格。

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当方向未知时、缓冲双向信号并不容易。

    TXS0101具有上升沿加速器、但不缓冲低电平信号。