This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT244:我们是否具有高电平有效的输出使能端?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1177865/sn74ahct244-do-we-have-output-enable-with-active-high-version

器件型号:SN74AHCT244

大家好、

我的客户正在使用 SN74AHCT244、对于该器件、1引脚和19引脚是输出使能端、低电平有效。

他们想知道我们是否具有高电平有效版本。 您能提供建议吗? 谢谢!

此致、

小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有高电平有效 OE 的唯一缓冲器是 SN74xxx126、其中最多有四个通道、每个通道一个 OE。