This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245:器件部分上电时的泄漏电流

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1177520/sn74avc8t245-leakage-current-when-device-is-partial-power-on

器件型号:SN74AVC8T245

大家好、

如果我们仅为 VCCA 或 VCCB 供电、它在断电侧是否会有泄漏电流? 如果有、大致数字是多少?

Ioff 是否意味着断电侧的电流?

即使 只有一个 VCC (A 或 B)长时间通电、仍有任何问题、是否会损坏器件并影响其可靠性?  

最恰当的考虑

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adrian、

    [报价 userid="529978" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1177520/sn74avc8t245-leakage-current-when-device-is-partial-power-on "] Ioff 是否意味着断电侧的电流?

    数据表中的 Ioff 规格 表示 任何电源保持0V 时的泄漏电流。 请注意、I/O 还将进入高阻抗状态。  

    [引用 userid="529978" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1177520/sn74avc8t245-leakage-current-when-device-is-partial-power-on ]即使 长时间仅打开一个 VCC (A 或 B)、仍存在任何问题、是否会损坏器件并影响其可靠性?  [/报价]

    该器件提供 VCC 隔离功能、可在一个电源断电时将 I/O 置于高阻抗状态。 器件应该正常-但是请参阅中显示的限制:  [常见问题解答] IOFF 和 VCC 隔离之间有何区别? 保证它的条件是什么? 以了解更多信息

    此致、

    插孔