This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM567C:音频解码器

Guru**** 2768835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/597050/lm567c-tone-decoder

器件型号:LM567C

无法使 LM567语音解码器正常工作。 参考 LM567数据表、到目前为止我已经介绍了这一点。 我需要检测1.050KHz 信号。 检测带宽应约为10%。我在282.8mVrms @ 1.050KHz 的引脚3处有一个输入信号。 对于检测带宽、我将1.050KHz 乘以2200微法拉、得到接近10%带宽的2.31 (数据表的表2)。 因此、对于引脚1处的输出滤波器、我有一个4700微法拉电容器。  对于 VCO、我有一个5K 欧姆电位器、在引脚5和6之间连接了两个引脚(中间引脚和一个外部引脚)。 然后、我在引脚6和接地之间有一个0.33微法拉电容器。 我应该能够将 VCO 从667Hz @ 5K 欧姆调节为1.3KHz @ 2.5K 欧姆。 当我调节 VCO POT 时、示波器引脚5上的频率不会改变、实际上它等于引脚3上的输入频率。 然而、引脚5上的振幅确实会从5.5mV 峰值变为 POT 底部接近零。 电位计中心的电压大约为2.5mV ( 对于1.050KHz、电阻大约为3K 欧姆)。 如果 我移动引脚3的输入频率、则引脚5的 VCO 频率将与输入频率匹配并立即移动。 所有这段时间内、引脚8上的输出保持高电平。 关于输出、我在引脚8和5伏电源之间有一个带390欧姆电阻的 LED。其理念是当输出接地或变低时、LED 将亮起。

希望有人能帮忙...

谢谢。。。

托马斯...