This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV8154:SN74LV8154

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV8154, TDC7200, TDC7201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/597483/sn74lv8154-sn74lv8154

器件型号:SN74LV8154
主题中讨论的其他器件: TDC7200TDC7201

你(们)好

我只想知道我可以为 SN74LV8154提供的最大时钟频率是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    欢迎来到我们的论坛!
    数据表中有一个名为 Fmax 的参数、可为该器件提供最大频率。
    最终、它取决于负载电容、但在15pF 时、它被标记为40MHz、而在50pF 负载时、它被标记为25MHz。
    这是保证的工作频率、但器件可能会超过这些规格。

    如果您有其他问题、请继续在这些论坛上发帖、因为我们的产品专家会不断监控这些论坛、我们很乐意为您提供帮助!

    最棒的
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII、

    我需要计算纳秒、因此额定频率应在 GHz 范围内。

    是否有任何产品额定值(GHz)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有任何进入 GHz 范围的逻辑计数器。 我不确定我们拥有的任何产品是否能够实现这一目标。

    老实说、您可能需要某种处理器来执行此功能。

    最棒的
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII、

    我有一个用于此产品的 IC (TDC7200)。 因为我的主要目的是 ToF。 但我怀疑它是否适用于 Arduino。 我有 Arduino 和 pic16f877a、如果它能与这两个产品中的任何一个配合使用、我的问题将得到解决。 也可以使用 TDC7201、但如果有 DIP 封装、我的可用封装有问题、那么我可以使用它、没有问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TD7200具有 SPI 接口、因此只要您的微控制器具有 SPI 接口、您就应该能够使用它。  

    您可能会找到采用 DIP 封装的较旧器件、但目前很少见(几乎从未出现)新产品采用 DIP 封装。  

    如果您真的需要适配器插座、有时您可以找到它。 如果您谷歌搜索"14引脚 TSSOP 适配器"、您可以找到一个测试板、您可以在该测试板上焊接 TD7200 (这是我目前的建议)、 但是、TD7201等器件无法轻松地用手焊接到电路板上、因此使用适配器的可能性要小得多。

    我希望这对您有所帮助!
    最棒的
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴能提供帮助!

    最棒的
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    TDC7200的范围为500ns、但我需要的范围大于该范围(大约为20000 ns)。   此范围内是否有任何产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Pabel:

    我很高兴为您提供帮助、但遗憾的是、这些超声波/飞行时间 IC 并不是我的专业领域。
    我建议您使用 TDC7200作为该线程的主器件型号来启动新线程。
    如果您这样做、将会向正确的产品专家通知您的请求、并且应该能够比我更有效、更快速地帮助您。

    最棒的
    Michael