This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G08-Q1:0

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/599257/sn74ahc1g08-q1-0

器件型号:SN74AHC1G08-Q1

尊敬的:

我们需要对控制单元(汽车应用)的每个组件执行低周期疲劳分析 、因为 我们需要遵循模塑化合物的 Tg、CTE1和 CTE2值。

是否可以接收此信息?

热膨胀:
en.wikipedia.org/.../Thermal_expansion
CTE1 [ppm]
CTE2 [ppm]

玻璃转换温度:
en.wikipedia.org/.../Glass_transition
TG [°C]           

欢迎、Depauw Koen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Koen:
    我已通知相应的应用专家-他很快就会与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koen:

    我必须与团队中的质量工程师进行讨论并告知您。 感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koen、

    在共享有关器件内部构建和特性的敏感信息之前,TI 和客户之间必须签订保密协议(保密协议)。
    如果您有、请告诉我、您也可以向我发送私人聊天。
    收到 NDA 后,我可以发送信息。