This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC125-Q1:完整器件型号:SN74AHC125QPWRQ1

Guru**** 2796945 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/599235/sn74ahc125-q1-complete-part-number-sn74ahc125qpwrq1

器件型号:SN74AHC125-Q1
主题中讨论的其他器件:TLC555-Q1

尊敬的:

我们需要对 控制单元上的每个组件执行低周期疲劳分析、为此我们需要模塑化合物的 Tg、CTE1和 CTE2。

是否可以接收?

热膨胀:
en.wikipedia.org/.../Thermal_expansion
CTE1 [ppm]
CTE2 [ppm]

玻璃转换温度:
en.wikipedia.org/.../Glass_transition
TG [°C]           

大家好、Ir. Koen Depauw

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koen:

    我以前没有遇到过这一请求。 我必须与团队中的质量工程师进行讨论并告知您。

    同时,我希望 此链接 有助于查找模塑化合物中使用的材料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    信息通过链路仅为热塑性环氧。

    我确实需要以下 TI 组件的模塑化合物 Tg、CTE1和 CTE2:

    SN74AHC125QPWRQ1
    TLC555-Q1
    74AHC1G08QD

    您能否确认这些器件型号是符合 AEC 标准的版本、如果不是、您可以更新器件型号?

    提前感谢您。

    大家好、Koen Depauw
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Koen:

    在共享有关器件内部构建和特性的敏感信息之前,TI 和客户之间必须签订保密协议(保密协议)。
    如果您有、请告诉我、您也可以向我发送私人聊天。