This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02612:不通过 SEL 引脚选择端口能否热插拔 SDCard?

Guru**** 2417840 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS02612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/599229/txs02612-can-i-hotswap-sdcard-by-not-selecting-the-port-by-sel-pin

器件型号:TXS02612

您好!

对于 TXS02612、我提供了一个用于选择引脚的跳线选项。  我是否可以通过不通过 SEL 引脚选择端口 B1来热插拔 SDCard?

热插拔时是否需要禁用端口 B1的电源?  原理图如下所示。

此外、TXS02612是否支持 UHS-1速度? (从1.8V 到3.3V 的正常情况电平转换、如果检测到 UHS-1、则在两侧使用1.8V 电压)

此致、

Shanu V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shanu、

    SD 标准推荐的两种处理多个 SD 器件的方法如下:

    -对数据线路进行多工、然后保持时钟信号同时传输到这两者。

    -对单向时钟信号进行多路复用,然后保持数据线路同时传输到这两个信号。

    在您的情况下、您希望通过不选择 SEL 引脚为高电平来热插拔插卡;是的、可以这样做。 如果 SEL 保持悬空、则内部电路将通过70K 电阻器将所有 CMD 和数据线路拉至高电平、并将时钟信号拉至低电平。 与此类似的内部默认设置的功能类似于处理多个 SD 器件的第二个建议设置。 但是、在这种情况下、两个器件都将被禁用、因为这两个器件都不会接收时钟。 当您准备好跳线 SEL 引脚时、如果您将其拉高、您插入端口 B1中的 SD 卡将接收多路复用时钟并变为活动状态。 如果您将 SEL 拉至低电平、则端口 B0上的 WiFi 模块将接收多路复用时钟、并且该时钟将变为活动状态。

    按照您的设计方法操作此芯片时,在进行热插拔时,您不必禁用 B1端口的电源。 但是,请确保遵循数据表第15页上的“加电注意事项”,以确保功能正常。

    如果我的回忆正确、USH 1类运行在10MBps。 根据第8页数据表中提供的 Vcca = 1.8V 的“时序要求”表,您应该在以该速度运行端口 B1后不会出现任何问题。 当 Vccb = 1.8或 Vccb = 3.3时、数据线路可推送120Mbps、相当于15mbps。 如果您的 WiFi 模块需要、端口 B0将支持这些相同的速度。

    请告诉我这是否回答了您的所有问题、并验证解决方案是否适合您。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Nick