This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:SN74LVC1G08QDBVRQ1

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/599116/sn74lvc1g08-sn74lvc1g08qdbvrq1

器件型号:SN74LVC1G08

尊敬的 TI 团队:

因为我们正在为各种项目支持 bhel。

我们需要功率耗散值来进行热分析、数据表中未提及以下器件。

SN74LVC1G08QDBVRQ1

SN74LVC1G74DCTR

SN74LVC1G32QDBVRQ1

SN74LVC2G14DBV

TS5A23157DGSR

6. TPD4S012DRYR

7. MAX3221MDBREP

TXB0104RUTR

9. LMV339M

SN74LVC1G11IDCKRQ1

ULN2803ADWR

TPD4S009DBVR

13. LM239AMDREP

SM320F28335PTPMEP

15. LM2673SD-5.0/NOPBTR-ND

16. LM2673SD-3.3/NOPBTR-ND

我已附上 Excel 工作表供您参考。

此致、

Muthu Se2e.ti.com/.../Need-Thermal-Analysis.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    最好的做法是、如果您将这些请求分成不同的线程、您将获得最佳支持、因为不同的团队支持此列表中的不同设备。
    为了帮助减少您需要发布的线程数、我可以告诉您、我的团队支持器件型号1、2、3、4、8、10、我将在下面提供有关这些器件的信息。
    我还可以帮助您配对列表中的一些其他器件。
    第6部分和第12部分结合在一起
    第9和13部分结合在一起
    第15和16部分结合在一起
    5、7、11和14由不同的团队提供支持、因此最好在每个团队发布新的主题帖、以获得适当的支持、但我也可以帮助第5和11部分、以进一步减少帖子数量。

    SN74LVC1G08QDBVRQ1 - 32mA 最大负载- 1V 最大压降-这是最坏的情况、它只是一个单通道逻辑器件、因此功耗相对较低-如果观察到 TA、则不会达到最大 Tj。 该器件的功耗还取决于其驱动的负载、因此在高阻抗负载下、该器件的功耗极小或不大。

    SN74LVC1G74DCTR - 32mA 最大负载- 1V 最大压降-这是最坏的情况、它只是一个单通道逻辑器件、因此功耗相对较小-如果观察到 TA、则不会达到最大 Tj。 该器件的功耗还取决于其驱动的负载、因此在高阻抗负载下、该器件的功耗极小或不大。

    SN74LVC1G32QDBVRQ1 - 32mA 最大负载- 1V 最大压降-这是最坏的情况、它只是一个单通道逻辑器件、因此功耗相对较低-如果观察到 TA、则不会达到最大 Tj。 该器件的功耗还取决于其驱动的负载、因此在高阻抗负载下、该器件的功耗极小或不大。

    SN74LVC2G14DBV - 32mA 最大负载- 0.7V 最大压降- 2个通道这是最坏的情况、它只是一个双通道逻辑器件、因此功耗相对较小-如果观察到 TA、将不会达到最大 Tj。 该器件的功耗还取决于其驱动的负载、因此在高阻抗负载下、该器件的功耗极小或不大。

    TS5A23157DGSR -两个通道的最大电阻为10欧姆、最大额定电流为50mA、因此可以计算功率耗散。

    8. TXB0104RUTR - 20uA 最大负载- 0.4V 最大压降-在最坏的情况下、由于此器件无法驱动高电流、功耗将非常小。 如果观察到 TA、则不会达到最大 Tj。

    SN74LVC1G11IDCKRQ1 - 32mA 最大负载- 0.7V 最大压降-这是最坏的情况、并且它只是一个单通道逻辑器件、因此功耗相对较低-如果观察到 TA、则不会达到最大 Tj。 该器件的功耗还取决于其驱动的负载、因此在高阻抗负载下、该器件的功耗极小或不大。

    11.ULN2803ADWR -该器件不具有额定最大功耗、因为该器件能够承受高电流和高电压。 该器件的关键在于了解是否满足环境温度和最高结温规格、因为当8个通道的最大灌电流高达500mA 且数据表中指定的 VOL 电平时、该器件可轻松达到最高结温。

    最棒的
    Michael