This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17:双向

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17, TXB0102, TXS0102, SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/598931/sn74lvc2g17-bidirectional

器件型号:SN74LVC2G17
主题中讨论的其他器件: TXB0102TXS0102SN74LVC1T45

您好!

我选择了一个收发器将 TTL 逻辑从5V 转换为3V3……我选择 了 SN74LVC2G17……但现在我不确定:

这个 IC 是双向的吗?

-当 VCC 为0V 时、什么意思...允许输入和输出上的电压????

提前感谢。

何塞。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件具有两个完全独立的单向缓冲器。

    您为什么要问它是否是双向的? 您对"5V 至3V3"的描述意味着您不需要双向性。 或者、您还想将3.3V 转换为5V 吗?

    Ioff 特性允许此芯片断电、即使未连接到其 I/O 的其他器件也是如此。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Clemens:

    感谢您的快速回复。

    我尝试将此 IC 连接到2 uC 之间的 UART 连接(TX 和 RX)、具有不同的逻辑电平(5V<->3V3)。 使用该 IC 可以实现这一点吗?

    提前感谢。

    何塞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您有两个单向信号。

    如果缓冲器在 VCC = 3.3V 时运行、则可以进行下变频、因为它的输入是可过压的。
    无法进行上变频、因为它必须在 VCC = 5V (而这个双栅极芯片只有一个 VCC)的情况下运行、并且3V 输入不够高。

    如果您想使用单个器件、可以使用双向2通道电压转换器、如 TXS0102或 TXB0102。
    您还可以使用两个单通道单向器件、例如用于上变频的 SN74LVC1T45和用于下变频的任何正常 LVC 缓冲器。

    为什么选择施密特触发缓冲器? 您的信号是否具有缓慢的边沿?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我选择了施密特触发器、以避免信号中可能出现的噪声。

    感谢大家。

    何塞。