This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206:TXS0206锁存?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/597312/txs0206-txs0206-latch-up

器件型号:TXS0206

大家好、

我们有一个 TXS0206问题... 存储在简单的 SD 卡缓冲应用中。

尽管我们的卡可能具有不同的 VCCA/B、但在这种情况下连接了电源、因此 VCCA = VCCB = 3.3V

A 侧信号全部为 LVCMOS33、SD 卡为3.3V

WP 保持未连接。

如果 EN = 1、CD =上拉为高电平、我们可以看到 CLKA 已正确传播到 CLKB。

但是、出于此问题的目的、EN 可以是高电平或低电平。  

在插入 SD 卡或使用临时跳线时、在 CD 切换为低电平之前、所有操作都很好、此时部件将卡上电源、并且没有电源保护、从而使部件停止工作。 无论 CD 在加电时是处于低电平、还是 CD 在加电时切换为低电平、都会发生这种情况。

在进一步研究和带电部件时、CD 和 GND 之间的27R 电阻器被拉至2.5V、即拉电流~100mA

即使所有其他信号都是三态信号、也会发生这种情况。

我们已经了解了明显的事情(短路、布局等)、似乎没有什么明显的事情。

唯一可见的问题(与先前的帖子相关)是一些信号(DAT1和 DAT2)未使用、并且在两个端口上都悬空。 考虑到片上上上上上拉电阻、我不明白为什么这会是个问题。

这可能是一个制造问题、但它发生在多个电路板上。

还有人看到过类似的东西吗?

谢谢  

Julie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Julie、
    我已通知相应的应用专家。 他应该很快回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Julie、

    我们以前没有看到过这个问题。
    VCCA 和 VCCB 都连接到同一电源、还是独立的3.3V 电源?
    如果它们是单独的、它是否会同时下拉?

    当安装已知正常的器件并在 CD 上拉为高电平时、CD 和 VCCA 引脚之间的电阻是多少? CD 和 VCCB 引脚?

    如果您愿意分享您的布局的一小段内容、我也可以查看一下。

    最棒的
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    感谢您的回复。 我目前正在度假、因此我无法立即回答您的所有问题。

    我可以说 VCCA 和 VCCB 最终是相同的电源、而不是独立的电源。 我最终说、因为 SD 模块有一条可独立路由 VCCA 和 VCCB 的灵活电缆、所以电源网在主板上连接。 这是一个简短的弹性。

    我将在本周中回顾其他问题。

    谢谢

    Julie