This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G34:ICC 过高

Guru**** 2505585 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP2G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/595440/sn74lvc2g34-icc-too-high

器件型号:SN74LVC2G34
主题中讨论的其他器件:SN74AUP2G34
  • 问题:SN74LVC2G34DCKR
  • 用途 :更换74LVC2G34GW,125
  • ICC 的典型值是多少?
    竞争对手的74LVC 消耗4uA
  • 您是否有更多有关此参数的数据(图、典型值、…)?
    仅给出10uA 的最大值、该值太高。
  • 如果 ICC 不可接受,您是否会推荐其它器件?


此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bernd、

    典型值通常为~1uA 或更低。 温度范围内、它可能略高。

    我们保证的唯一规格是10uA、但是、我可以获取一些基准数据、以帮助您确信 ICC 远低于10uA。

    这会有帮助吗?

    最棒的
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    这听起来不错。

    我´m 数据表规格和我们保证的内容、因此一些基准数据可让客户确信在1uA 时比10uA 时更接近。 请告诉我您的调查结果。

    此致、Bernd  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bernd、

    我已继续订购样片。 请留出几天时间来交付样片和获取基准数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernd、

    我在实验室的室温下测试了这一点、发现 ICC 未超过100nA。
    但是、如果您使用的是3.6V VCC 或更低的电压、我应该刚才推荐了另一个具有更低 ICC 值的器件。
    SN74AUP2G34是我们可用于此功能的最低功耗逻辑器件、因此您可能需要推荐此器件作为更好的规格并提供保证。
    www.ti.com/.../sn74aup2g34.pdf

    最棒的
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Michael

    非常感谢您的努力。
    我`m SN74AUP2G34、但电池电压高达3.6V、这意味着没有剩余裕量。

    此致、
    Bernd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bernd、

    它被指定为3.6V 的原因是它的电压为3.3V 的+/- 10%。 器件的绝对最大值不是3.6V、而是4.6、因此绝对有一定的裕度、器件不会中断。 我想、根据大多数技术标准、我们不保证所有器件规格都超过3.6V、但在3.7V 电压下、器件仍会正常运行。 如果最大电池电压为3.6V、则可以使用 SN74AUP2G34运行。 因为它超出了建议的最大 IF

    最棒的
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    好的一点、让我检查客户对 在建议的工作条件边界工作的看法。

    此致、Bernd  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernd、

    是的、最好进行检查。 正如我提到过的、我们不保证器件的运行超出推荐值、但如果最大值为3.6V、则可以保证器件运行、因为它处于运行条件范围内。

    最棒的
    Michael