This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:切换输入时的功耗(电源电流)

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TXB0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/598205/txs0102-power-consumption-supply-current-when-inputs-are-toggled

器件型号:TXS0102
Thread 中讨论的其他器件: TXB0102

大家好、团队、

我们在 A 侧和 B 侧使用3.3V 和5V 测试了 TXS0102、其中一个输入被切换至1kHz、并且发现 rms 电源电流大约为400uA。

我们在相同的设置下测试了 TXB0102、获得了大约~μ A 的电源电流。  

我是否可以知道在数据传输期间 TXB0102是否比 TXS0102更省电?

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ting,

    感谢您的发帖、我们的团队很快就会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ting、

    通过 TXB0102、您可以预期在 TXS0102之上实现更大的节能效果。

    这种差异源于架构;TXS 是使用导通栅极晶体管的开关型转换器(TXS)、而 TXB 使用缓冲器(TXB)。 转换器的有源缓冲器设计意味着它不会在 TXS 的开关类型等内部电阻器上下降恒定的漏极电流。 如果您看一下 TXS0102 数据表中的图5、可以看到它有两个电阻器 R1和 R2、器件内部的阻值为10k。  将出现持续下降,导致 Vcca 大约330uA,Vccb 大约500uA,我怀疑这是您看到的结果。

    如果您计划为 TXB 组件更换 TXS、则应考虑您的驱动器和负载阻抗。 请记住以下几点:

    - TXB 专为推挽而设计、TXS 也为漏极开路。

    - TXB 只能用于70pF 以下的容性负载。

    - TXB 在设计过程中考虑了 SD 和 SPI 等协议。

    TXS 在设计过程中考虑了 I2C 等协议。

    如需更多信息、请参阅以下 TI 文档:

    使用 TXB 型转换器进行电压转换的指南》  

    使用 TXS 型晶体管进行电压转换的指南

    如果您有任何疑问、请告诉我、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    感谢您的回复。 非常详细、清晰!
    对于低功耗和总线上没有太多负载的要求、我们将使用 TXB 系列器件。

    谢谢你。
    此致、