This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:单稳、具有受外部电压基准控制的脉冲长度

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123, LMC555, TLC555, NE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/598115/sn74lvc1g123-monostable-with-controlled-pulse-length-by-a-external-voltage-reference

器件型号:SN74LVC1G123
主题中讨论的其他器件: LMC555TLC555NE555

您好!

我正在寻找具有电压控制脉冲长度的脉冲发生器(通过触发)。 脉冲长度介于200ns 至1us 之间。  

谢谢!

成城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chengcheng、

    理论上、您可以将 SN74LVC1G123用作该器件、但必须稍微以不同的方式对其进行配置。
    您可以将其连接到控制电压、而不是将 Cext 电容器的负极端子连接到 Cext 引脚。 这会将器件放电和充电所需的时间改回到器件的内部阈值。
    有关时序、请参阅数据表中的图2。

    这是一个选项、但更好的选择可能是查看使用 NE555计时器等效器件或等效器件之一。 TLC555、LMC555等。 您应该能够将其配置为执行所需的操作、同时将引脚5设置为控制阈值电压。

    最棒的
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    非常感谢您的快速响应。 您的建议非常有用。 现在、我 想到的是使用 LMC55的设计、我想听听您对 它是否起作用的看法、

     

    目标:给定 S1&S2、S3&S4、使用模拟电路生成 S32&42_COM 和 S12&12_COM、如图1所示。

    • SCOM 的脉冲宽度可根据电压基准(200ns 至1us)进行更改。
    • S12&12_COM 的下降沿与 S3/4的上升沿对齐。

    根据您的建议、我计划使用个 LMC555来实现可变脉冲生成。 我需要添加紫色的中间脉冲、如图2所示。 该脉冲由 S1的下降沿触发。 其脉冲宽度介于200ns 和600ns 之间、由 LMC555的引脚5电压控制。

    第一个 LMC555的输出下降沿触发第二个脉冲 SCOM 我可以将脉冲宽度设置为足够大、以便在 S3的上升沿将其复位之前保持高电平。

     

     

    您认为它起作用了吗? 我的主要问题是555计时器的脉宽精度。 当脉冲宽度为200ns 时、R 和 C 可以为200pF 和1.8k Ω。 这些值是否太小? 大约20ns 至30ns 的精度足以满足我的应用需求。

     

    感谢您的帮助!

    成城

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chengcheng、

    根据我看到的内容、我似乎听起来似乎很好、但我不是该器件的产品专家。
    当您对新零件有新问题时、建议您启动新的主题、以便为您的帖子分配相应的产品专家。

    如果您将帖子复制到新主题中、并将 LMC555作为帖子的器件型号、则该器件的产品专家将能够直接为您提供帮助、您将获得更好的 LMC555支持。

    最棒的
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    非常感谢! 根据您的建议、我发布了一个新主题。

    Bests、
    成城
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    总是很乐意提供帮助!

    最棒的
    Michael