This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:将能够驱动 TPM 和 AMP 的容性负载;SIO?

Guru**** 2767085 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/597827/lsf0108-will-be-able-to-drive-the-capacitive-load-of-the-tpm-the-sio

器件型号:LSF0108

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

在标题中、我们将在 Intel LPC 接口上使用 LSF0108。

您能否帮助我们检查 LSF0108是否能够驱动 TPM 和 SIO 的容性负载?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恐怕我不熟悉 TPM 和 SIO 的信号要求、但我可以告诉您 LSF0108是一款无源转换器、根本没有驱动强度。  最大上升转换速率将由高侧上拉电阻器选择、线路上的容性负载和连接器件的驱动强度决定。  有关  该器件工作原理的详细信息、请参阅应用报告《使用 LSF 系列进行电压电平转换》(修订版 B)。

    我注意到 LPC 上的一些信号以33.3MHz 的频率运行。  如果是这种情况、LSF0108将需要一个相当强的驱动器(>10mA 的灌电流)和线路上的低电容(最好是~5pF)。  随着负载电容的增加、驱动器对强度的要求也显著增加。

    如果您能详细介绍这些信号的工作原理、我可以帮助您选择转换解决方案。

    转换到/来自哪些电压?

    最大数据速率是多少?

    每个端的器件可以拉/灌多少电流?

    数据是在单线(单向)上单向发送的、还是在运行期间(双向)切换方向?

    如果信号是双向信号、是否有指示信号指示其传输的方向(方向控制)或无法指示(自动方向感应)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Emrys

    感谢您的回复。

    问题按如下方式更新、您能否帮助检查我们是否可以使用 lsf0108执行此操作?

    转换到/来自哪些电压?

    1.8V 至3.3V

    最大数据速率是多少?

    33MHz

    每个端的器件可以拉/灌多少电流?

    我们不知道拉电流/灌电流。 随附的文件是 TPM 的数据表。 您知道如何检查 LPC 接口的电流吗?

    数据是在单线(单向)上单向发送的、还是在运行期间(双向)切换方向?

    双向

    如果信号是双向信号、是否有指示信号指示其传输的方向(方向控制)或无法指示(自动方向感应)?

    不是、它是自动方向感应

    TPM/SIO 的两个电容均为10pF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPM 数据表未显示、但我将尝试回答我所知道的内容。

    假设您可以最大程度地减小布线电容、我预计每个输入的电容为~0.5pF、我们假设布线为1pF。  这意味着 LSF0108的3.3V 侧总共12pF。

    在33MHz (假设方波为33MHz)时、脉冲宽度为15.2ns。  为了成功实现上升转换、输出电压应在脉宽的~1/3范围内上升至3.3V、因此为~5ns。

    Vcc 上升至98%的时间为~4个时间常数、因此: Tau = 4*R*C

    重新排列上拉电阻值可得到:R = Tau /(4*C)= 5ns /(4*12pF)= 104.1667欧姆(最大值)

    假设使用标准电阻器值、如果您为3.3V 侧上拉使用100 Ω 电阻器、则低侧器件的电流阱要求为~Ω I = V/R = 3.3V/100ohm = 33mA

    虽然这并不是完全不合理的电流量、但驱动器可能无法处理该灌电流。

    总之、假设低侧驱动器(1.8V 器件)可以灌入33mA 电流、并且可以将高侧电容限制为总计12pF、LSF0108可用于您的应用。

    为完整起见、此答案中的低侧(1.8V 侧)上拉电阻值应相对较大、以最大限度地降低电流要求。  我可能使用1k 欧姆、或者如果系统能够承受、则1.8V 侧没有上拉电阻器。