This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT11:器件型号 CD74HCT11

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HCT11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/598170/cd74hct11-part-number-cd74hct11

器件型号:CD74HCT11

您好!

IC PN:CD74HCT11停止工作。

当`上的`电平为逻辑`0`时、我看到逻辑1 μ A、这一问题在 IC 长时间正常工作后出现。

请提供建议。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果没有原理图、器件工作条件以及器件输入和输出的示波器截图等其他信息、我们实际上无法就发生这种情况的原因提出任何建议。 如果您可以提供其他详细信息、我们可能会提供可防止此问题的建议。

    如果您认为您的设备未按指定的方式运行、建议与当地销售/分销团队合作、以查看您可以采取哪些措施来分析此设备的故障。

    最棒的
    Michael