This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:应用场景

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/597785/tca9617a-application-scenario

器件型号:TCA9617A

您好!

我知道、TCA9617A 是 IIC 总线中继器、它是否也适用于串行 IO 和 UART 电压转换(1.8V 至3.3V)? 谢谢!

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    TCA9617A 适用于开漏通信协议。 如果是推挽式架构、则需要使用其他器件。 我已将您的帖子移至翻译论坛、以获得相应的支持。
    -弗朗西斯·胡德