This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4538-Q1:快速断电保护电路

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/595775/cd74hc4538-q1-rapid-power-down-protection-circuit

器件型号:CD74HC4538-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

尊敬的团队:

请回答以下问题:

根据 DS、图6、可使用向 Cx 串联的限流电阻器来保护器件不会快速电容器放电到器件中。

计算此电阻器对输出脉冲时序的影响的公式是什么?

如果您需要更多详细信息、请告诉我。

谢谢、此致、

B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电阻器将对电路有多种 kΩ(电容放电率、充电率和流经电阻器的电流引起的失调电压)、但如果您的计时电阻器值至少比51 Ω 限流电阻器(即5.1k Ω 或更大)大2个数量级、 则限流电阻器的影响将最小。

    我没有用于轻松计算此电阻器影响的公式-确定其影响的最佳方法是使用您的预期值构建测试板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:


    非常感谢您的快速回复和支持。

    您是否有我们可以用来仿真的 TINA-TI 模型?

    谢谢、此致、

    B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、没有适用于此逻辑器件的模型。 CD74表示器件来自 Harris Semiconductor。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:

    非常感谢您的支持。

    此致、
    B