This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL2010:CAN#39;t 下拉至0V

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/595790/sn74gtl2010-can-t-pull-down-to-0v

器件型号:SN74GTL2010

你(们)好  

我们的应用是1.8V (FPGA)至3.3V SPI 闪存、如下所示。

在 U6引脚17 (SPI_DI)上 、它无法下拉至0V (大约1.1V)、因此无法正常控制 SPI 闪存。

您能告诉我如何解决此问题吗? 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jen:

    PIN8的输入电压是多少?
    SPI 驱动器似乎无法吸收上拉电阻器产生的所有电流。
    您可能必须将上拉电阻增加到10k (可能在所有端口上)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    您是说将 S 侧还是 D 侧的上拉寄存器增加 到10k?

    我的应用程序:

    SPI 频率约 为20MHz。

    信号驱动器方向、如下所示。 这些是我的测试记录

    1、所有 上拉寄存器=4.7K...  U6 引脚8始终为1.8V (U8无法将其拉至0V)

    2. 所有 上拉寄存器=180...   U6 引脚8、 U8可以将其拉至1.1V、不能拉至0V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jen、

    第二个条件是什么? U6和 U8上的180欧姆上拉电阻器是否可以下拉至1.1V? GTL 是无源转换器、通过上拉电阻产生的电流必须由驱动器灌入、在本例中为 U8。 U8是否能够处理流经所有通道的灌电流,并且低电压是否能够保持在 VOL 以下?
    我建议在 S 和 D 两侧尝试10k 以查看 U8是否可以保持低电平、从而断开其余信号。