This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:我能否使用此器件进行电平转换低电平有效 RST#

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TXB0108, SN74AVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/596495/txs0108e-can-i-use-this-device-for-level-translating-active-low-rst

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: TXB0108SN74AVC8T245

1) 1)在我的设计中、在初始条件下、VCC 高电平与 RST#的上升沿之间应存在300uS 的最小延迟。

通过在输出侧添加一个51k 下拉电阻器、我是否可以使用 TXS0108e 将1.8V 复位#电平转换为3.3V?

有三个器件(2xNOR 闪存和1xoneNAND)提供 RST#。 这是否符合预期? 我应该使用 TXB0108而不是 TXS01008吗?

2) 2)此外、我使用 TXB0108将1.8V 地址和数据电平转换为3.3V 电平。 这是否能够驱动全部三个器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shanu、

    我已通知相应的应用工程师、他们应尽快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shanu,

    51k 下拉的作用是什么? TXS 具有内部上拉电阻器,可实现上行转换。 但是,输出端的低电平将非常接近输入端口的低电平。 它不需要下拉电阻器。
    TXB 通过4K 内部缓冲器具有弱驱动、可能无法扇出到3个器件中。 是否可以考虑方向控制转换?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您的回复。

    如果在启用 Vcca 和 Vccb 的情况下 A1没有输入信号、TXS0108/TXB0108的 B1端口的输出电压将是多少?

    据我了解、TXS0108的两侧默认都为高电平。

    我希望 RST#的值较低、直到 FPGA 将其驱动为高电平。  51k 电阻器是错误添加的、您可以忽略它。

    请为此建议一个选项。

    是否有任何不带方向控制的推挽器件替代 TXB? 如果不是、请建议使用具有方向控制的替代器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于内部上拉电阻器、TXS 默认输出将保持高电平。 对于 TXB,由于它们是有源 CMOS 输入,因此不建议将输入悬空。 建议将输入引脚强制为低电平以保持输出为低电平。
    考虑使用方向控制转换器 SN74AVC8T245/4T245。 同样,输入不能悬空,必须保持在 GND。