This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:应用场景

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/597784/txb0304-application-scenario

器件型号:TXB0304

您好!

TXB0304是否适用于串行 IO、IIC 和 UART? 是否需要外部上拉电阻器? 谢谢!

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "Serial I/O"和"UART"未描述应用的电气特性(电压、驱动强度、允许的负载)、因此无法回答此问题。 但是、这些协议通常使用推挽式 CMOS 逻辑电平、在这种情况下、它们可与 TXB 搭配使用(如数据表所示、无需上拉电阻器)。

    μ I²C 需要开漏操作、因此它不能与 TXB 器件一起使用。 某些 TXS 器件更适合。