This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT125Q-Q1:SN74ABT125Q-Q1输出上拉

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ABT125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/597639/sn74abt125q-q1-sn74abt125q-q1-output-pull-up

器件型号:SN74ABT125Q-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74ABT125

在我们的应用中、我们使用器件 SN74ABT125进行 HFBR-1414Z LED 灌电流操作。


1) 1)器件的 O/P 引脚连接到 HFBR-1414Z 的阴极、以灌入 LED 电流(60mA)。 在这种情况下、当 LED 不灌电流时、器件 SN74ABT125的 O/P 引脚持续电压为3V (HFBR-1414Z LED 阳极电压- LED 压降)。如果我们可以使用此配置、请提出建议。


2) 2)器件 SN74ABT125的 O/P 引脚 是否连接在一起以在灌电流运行期间实现电流共享。

3) CAN 推挽输出引脚 被拉至高电平、这样它将在其 O/p 引脚上看到一个电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、欢迎参加论坛!

    请查看我对您以下问题的回答。

    1) 1)如果我理解正确、您需要能够从外部器件灌入60mA 电流、并且当它未灌入电流时、您需要知道输出是否可耐受3V 电压。 (我想您可能已经尝试附加图像、但我不确定)。
    如果您希望输出端仅接收电流、而不拉出电流、则建议将通道的输入端连接到 GND、以便在启用器件后、输出端将拉低。 如果您将输入保持在低电平、只需切换 OE 引脚即可在高阻抗和下拉之间切换、则此器件完全可以接受。

    2)是的、您可以并行输出以在通道之间共享电流、并获得额外的灌电流能力或更低的 VOL 电压。

    3) 3)如果您希望从输出端拉出电流、则可以将输入拉高、以便输出端为高电平、 但是、如果输出端始终存在3V 电势、则不建议这样做、因为会发生总线争用、并且可能导致大电流输出大于器件可以管理的电流、除非该电流限制在器件的额定值范围内。

    希望我回答了您的所有问题、但如果有任何问题不清楚或您有其他问题、请随时告诉我。
    我们不断有产品专家监控这些论坛、因此请继续发帖、我们很乐意为您提供帮助!

    最棒的
    Michael