This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] sn74lvc2g04:断电时输出逻辑是什么?#39

Guru**** 2796025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/597161/sn74lvc2g04-what-s-the-output-logic-when-power-down

器件型号:SN74LVC2G04

 电源 VCC 关断时、反相逻辑的输出轨有何行为(这意味着 VCC 降至 UVLO 阈值点以下)?

在电机栅极驱动器应用中、当发生一些意外事件时、  应将反相逻辑的 VCC 接地以禁用栅极驱动器。  

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示:

    该器件完全符合使用 Ioff 的部分断电应用的规范。 Ioff 电路可禁用输出、防止在器件断电时电流回流对器件造成损坏。

    第6.5节中的 Ioff 规格所示、禁用的输出具有高阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    克莱明是正确的。 当器件断电时、输出被禁用。

    最棒的
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对此有点困惑。

    您说过断电后输出会以高阻抗禁用。 这是否意味着输出浮动或下拉至具有高阻抗的接地。

    在客户 PWM 电机应用中、我们期望断电期间的输出行为 通过电阻下拉至接地。 请提供建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "高阻抗"意味着"几乎无限阻抗"。 在 kΩ 时、额定的 GΩ µA 泄漏电流为10k Ω、这意味着电阻为500k Ω、但实际泄漏电流将要小得多、因此预计为 MΩ Ω 或 Ω。

    出于实际目的、它是浮动的。 (Ioff 特性的规定目的是防止任何电流流动。)

    如果您要下拉输出、则必须添加一个所需强度的下拉电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    Clemens 正确、它本质上是一个浮动节点。

    最棒的
    Michael