This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC32:芯片批次代码和腐蚀故障。

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/596722/sn74hc32-chip-lot-codes-and-corrosion-failure

器件型号:SN74HC32

您好!

SN74HC32N 的现场故障、 2015年安装了2CCX1TK E4和2CCXKRK E4的批次代码。  FA 发现氯引起的腐蚀/氧化。  我们将采取步骤来改变磁通。   

有人能告诉我这两个批次代码的含义、以及我们为什么在 PCB 上的任何其他芯片上都看不到这一点吗?

将来是否可以采取任何其他步骤来减少此故障。   

谢谢

亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、
    我已通知相关应用专家、他们将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您认为此器件存在质量问题、我建议您与当地销售/分销商合作、提交器件以进行故障分析。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您提供信息。  部件已发送到和 FA。  债券受到污染,导致债券破裂。  TI 提供了一些建议来防止这种情况再次发生。  奇怪的是、这些部件具有相同或关闭批次代码、并且全部在2年后失效。

    我可能会关闭我们的报告、因为我认为我不会获得更多信息。

    谢谢

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron、

    很高兴有人能够帮助您。
    我们会持续监控这些论坛、因此如果您需要支持、包括特定于器件的技术支持、请随时在此处发帖。

    最棒的
    Michael