This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:TXS0104E:当器件断电时、B 端口被拉至低电平

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/596244/txs0104e-txs0104e-b-port-pulled-low-when-device-powered-down

器件型号:TXS0104E

大家好、团队:

我的客户正在使用 TXS0104E 并提出以下问题。 请发表意见。

TXS0104E 被用作一个双方向电平转换器。 A 端口侧连接到 FPGA、Vcca 由1.8V 电源供电。  B 端口侧连接到 DCDC 转换器的 PMBus、Vccb 使用3.3V 电源供电。

我们发现、当1.8V 和3.3V上电时、即使 OE 通过电阻器下拉为低电平、TXS0104的 B 端口仍始终被 TXS0104拉为低电平。

因此、我们无法使用外部 PMBus 调试工具(通过3.3V PMBus 外部连接器)连接直流/直流转换器的 PMBus。

 请帮助您检查它是否合理? 或者、如果我们希望使用外部 PMBus 工具连接到 TXS0104的 B 端口。 您认为为 TXS0104加电并将 OE 拉低是否有帮助?

非常感谢您的帮助

纱线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yarn、您好!

    我已通知相应的应用工程师。 他应该很快回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yarn、您好!

    TXS 系列转换器的内部结构如下所示:

    如果您强制 VCCA 和 VCCB 为0V、那么10kΩ Ω 上拉电阻器现在成为10kΩ Ω 下拉电阻器。  器件对此没有任何控制-它们只是电阻器。