This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 74ACT16245:74ACT16245DLR 的 IBIS 模型

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ACT244, 74ACT16245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/597089/74act16245-ibis-model-for-74act16245dlr

器件型号:74ACT16245
主题中讨论的其他器件:SN74ACT244

您好!

我们 在设计中使用74ACT16245DLR、需要执行 SI 分析。

您能否为 74ACT16245DLR 提供 IBIS 模型?

等待您的回复。

此致。

Archana Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Archana、

    恐怕没有适用于74ACT16245的型号。 我们有一个 SN74ACT244的模型、它采用类似的技术。
    您可以使用该模型进行信号完整性仿真。 很抱歉、我没有更多帮助。

    www.ti.com/.../toolssoftware