This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高容性负载的逻辑

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: SN64BCT25244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/596914/logic-for-highly-capacitive-loads

主题中讨论的其他器件:SN64BCT25244

我没有找到能够驱动诸如 Nlia HEF40244B 等高容性负载的八路缓冲器。 我想知道 TI 是否提供了类似的产品。

我要处理的负载为3000pF、在5V 或8V 时上升/下降时间为500ns 或以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我们没有与 HEF40244B 直接竞争的器件、但我们有各种 BiCMOS 器件可以满足相同的用途。

    例如 、我们有 SN64BCT25244、它当然可以驱动 HEF40244B 的电流、但可能有点过热。 如果您想查看所有这些器件、我在 这些搜索结果中仅筛选为 BiCMOS 系列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些负载是什么类型的器件? 这听起来 就好像栅极驱动 器可以工作一样(但这些驱动器不可用作八进制)。