This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALS156:数据表错误

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74ALS156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/596739/sn74als156-datasheet-error

器件型号:SN74ALS156

你好。 SN74ALS156在1线至8线 dmx 模式下的功能表数据表:

问题是为什么在 C1为低电平时1Y0和1Y1输出为低电平? 为什么在 C2为高电平时2Y2和2Y3输出低电平? 是数据表错误、还是我对 someshing 有误解。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、数据表中的功能表出错。 您突出显示的值应该是"H"而不是"L"。

    感谢您让我们了解此错误、我们将确保在下一版数据表中将其标记为更正。

    最棒的
    Michael