This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT162245:74ABT162245DLRG4的 IBIS 模型

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ABT125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/596774/sn74abt162245-ibis-model-for-74abt162245dlrg4

器件型号:SN74ABT162245
主题中讨论的其他器件:SN74ABT125

您好!

 是否有适用于74ABT162245DLRG4的 IBIS 模型?

我在 TI 网站上找不到 IBIS 模型。

我们在设计中使用此组件、需要执行 SI 分析。

请帮助。

等待您的回复。

此致、

Archana Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archana、

    恐怕我们目前没有该器件的模型。 我在同一系列中找到了一款器件、可让您模拟信号完整性:

    SN74ABT125工具文件夹 (此处链接) 具有 ibis 模型。  这些器件采用相同的技术构建、性能将非常相似。

    我希望这对您有所帮助!