This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC4245A:SN74LVC4245A 问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC4245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/596165/sn74lvc4245a-sn74lvc4245a-question

器件型号:SN74LVC4245A

大家好、我想将微控制器提供的3.3V 信号转换为5V 以驱动 LCD、但我有一个伺服电机和两个 ESC (电子速度控制)、它们也希望获得5V 的信号。

我看到了很多电压转换/电平转换器、我决定使用 SN74LVC4245A。 使用该电平转换器驱动伺服电机和 ESC 时会遇到一些问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thanos、

    它将取决于伺服电机和 ESC 的电压和电流要求。 SN74LVC4245A 可在单通道上提供~24mA 电流(源自电气特性表中的 VOH)的同时保持~4.3V 输出、但总电流源必须小于100mA (绝对最大值表)。

    您也无法将输出驱动至高于 VCCA + 0.5V 或低于-0.5V 的电压、因此直接连接到电机可能会是一个问题(可以添加保护性外部二极管以避免此问题)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应、事实是我不知道伺服电机和 ESC 的"信号"引脚的电流要求?
    如何学习?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电机和 ESC 应具有某种数据表或至少具有某种规格、以指示输入要求。 如果制造商不直接发布内容、恐怕您需要联系制造商。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还可以。
    我希望有一个从 IT B 到 A (3.3V 到5V)的方向、因此它应该是 GND 中的"OE"和"dir"连接引脚、对吧?
    除了去耦电容器、它还需要其他东西??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从数据表的第9.4节中,将 OE 和 DIR 接地将导致操作'B data to a bus'--您答对了。

    不需要、不需要其他任何东西。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、非常感谢您的帮助。

    谢谢。