两个问题:
- 在 Vcc=3.3V 时、SN74HC595可以拉/灌电流什么类型的电流、假设存在某种合理的电压骤降/升压情况?
- 在该(或其他)电压和所有额定温度下、SN74HC595菊花链的最大建议长度是多少?
在 μA ΔV 了标有此器件型号的文章后、我想第一个问题的答案是、应该查看数据表中的2V 电压、得出20 μ s 的结论、最大电压为0.1V 然后、2V 是 Vcc 的下限、4.5V 时、我们将看到最大值为4mA 的电流 0.33V。考虑到3.3V 不在下限、但实际上非常接近这两个电压之间的一半距离、可以假设实际数字将接近2mA、最大值为 ΔV 大约为0.2V、但由于您不能简单地假设线性关系、我不知道实际数字是多少。
ΔV 可接受的最大电压为0.4V 甚至0.6V、该怎么办? 那么、您可以通过输出引脚推挽多少电流? 如果数据表上有典型(和最大)特性曲线、您至少可以针对不同情况得出一些实际近似值、但没有任何、我在这里一直在问。 现在、Nexperia (NXP)为其 HC 器件提供了一个难以使用的 SPICE 模型库、但我不知道它的准确性。 那么、是否有人知道在3.3V 电压下可以期待什么呢?
关于第二个问题、我阅读了有关16个菊花链74HC595的主题。 这对我来说有点大。 我只是在寻找其中的链4、可能是最大值 2@MHz、使用来自微控制器的共享时钟、但我认为问题是有效的:如果您需要可靠转换(在整个温度范围内)、那么当您需要开始考虑传播延迟并延迟时钟时、菊花链的长度是多少?