请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/595888/txs0108e-b-side-low-level-problems
器件型号:TXS0108E你(们)好
我使用 TSX0108E 电平转换器。
VCCA = 为 FPGA 连接3.3V A 侧。
VCCB =为某些通信芯片连接5V B 侧。(我无法告诉您芯片的名称。 抱歉)
问题来自 B 侧。
B 侧连接信号 状态默认为高电平。 它是一个 Clk 信号4.8kHz。
我希望该信号在5V 至0V 的电压范围内工作、在5V 至2.5V 的电压下工作。
有时、在低下降开始时、其行为类似于0v、但同样、其行为看起来像是2.5V。
就像这样。
我怀疑是信号的下降时间、下降时间大约为250ns。
使用51k 下拉电阻可以解决电流现象、但我想知道它是否可靠。