This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC273:用于 SN74HC273八路 D 触发器的 IBIS 模型

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/596081/sn74hc273-ibis-model-for-sn74hc273-octal-d-flip-flop

器件型号:SN74HC273
主题中讨论的其他器件:SN74AHC74

您好!

我们在设计中使用的是 SN74HC273DW。  我们计划执行 SI 分析。

您能告诉我 IBIS 模型是否适用于此器件吗?

我在 TI 网站上找不到相同的内容。

请帮助。

等待您的回复。

此致、

Archana Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、我们没有适用于此器件的 IBIS 模型。
    我们提供的 IBIS 模型最接近的器件是 SN74AHC74。
    www.ti.com/.../toolssoftware

    信号完整性将略优于 HC 器件、但通常应提供器件运行的良好理念。

    希望这对您有所帮助! 如果您有其他问题、请告诉我。

    最棒的
    Michael