This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108-Q1:电源电流

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/595802/lsf0108-q1-supply-current

器件型号:LSF0108-Q1

你好

 我需要定义 LSF0108-Q1的电源电流,该 IC 由 Vref_A=3.3V 和 Vref_B=5V 供电;所有 GPIO 均通过 每侧1k Ω 的电阻上拉  

  我需要  -40°C 至115°C 范围内的最大电流电源

 
 此致  

N.TARIBA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下有关 LSF 系列器件的应用手册。

    http://www.ti.com/lit/an/slva675b/slva675b.pdf

    如果您查看应用手册中的图1、您将看到 Vref_B 和 Vref_A 电源已连接。 其工作方式是 Vref_B 将为 Vref_A 提供电流 这意味着从技术上讲没有 VCC 接地电流、这意味着器件的 ICC 不容易指定。

    但是、如果我们采用最坏的情况、Vref_B 可能会高达5V、Vref_A 可能会低至0.95。 因此、我们可以将最大电流计算为这两个电源之间的电压差、除以所需的建议200k 电阻、如图所示。

    变化将取决于电阻值随温度的变化、可根据使用的电阻器进一步计算。

    我希望这有助于澄清。 如果您有其他问题、请告知我们。

    最棒的
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael

    我理解这个概念,谢谢

    布雷斯特的看法
    N.Tariba
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很高兴能提供帮助。 请继续使用这些论坛、因为我们会持续监控这些论坛、以确保及时回答问题。

    谢谢、
    Michael