This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4059A:时钟分频器

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC4060, SN74LVC1G80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/595628/cd4059a-clock-divider

器件型号:CD4059A
主题中讨论的其他器件:SN74HC4060SN74LVC1G80

 我有一个16kHz 时钟。 我想把它除以2^15或32768。 高电压为1.8V、低电压为0V。 您是否有能够实现此目的的 IC???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    似乎可用的最佳解决方案是将 SN74HC4060与单个 SN74LVC1G80配对使用。
    SN74HC4060将提供2^14分频、然后 SN74LVC1G80将时钟再分频一次以获得2^15分频。 数据表中的应用图显示了如何使用 SN74LVC1G80进行2分频。

    www.ti.com/.../sn74hc4060
    www.ti.com/.../sn74lvc1g80.pdf

    我希望这对您有所帮助、如果您有其他问题、请告诉我。

    最棒的
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    感谢您的回复。

    您提到的 IC 是否也符合我的高电压和低电压标准,即,如果我输入一个高电压为1.8V 的16kHz 时钟和0V 的低电压, IC 是否会输出 1.8V 的高电压和0V 的低电压时钟脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您完全正确、我之前提到的器件实际上在您所需的1.8V 规格下无法正常工作。

    1.8V 的实现难度要大一点。 虽然这些解决方案未进行优化、但它们似乎是我们的最佳选择。

    1.使用4x http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74ac161.pdf

    这将分阶段进行频率分频。  

    如果您可以采用我提供的原始解决方案、但为 HC4060器件提供2V 电压、那么它实际上能够"了解" 1.8V 的输入电压、并输出2V 的信号。 我明白这是一种奇怪的解决方案,但这是一种可能性。 然后、您可以使用1.8V 电源为第二级 SN74LVC1G80供电、输入可承受5.5V 的过压、然后将输出电压降至所需的1.8V 电平。

    最棒的
    Michael