This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4T125:施加到输入端的电压、芯片上没有 Vcc

Guru**** 2502465 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4T125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/596212/sn74lv4t125-voltage-applied-to-input-with-no-vcc-to-chip

器件型号:SN74LV4T125

SN74LV4T125数据表在第7.1节中指出、不应向输出施加大于 Vcc+ 0.5V 的电压。  它不会对输入说任何话。

第9.1.1节指出"在任何有效 Vcc 下、输入可耐受5.5V 电压"。

我的问题: 如果在没有 Vcc 施加到器件时对输入施加5.0V 电压、它会损坏器件还是会导致芯片上出现某种类型的正向偏置电流突降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上、如果器件的 I/O 上具有断电保护功能、它会在其特性列表中大声宣称这一点。

    在实践中、第7.5节列出了 Ioff、因此对断电器件施加电压是安全的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    简短答案-即使 VCC 为0V、您也可以对该器件上的输入施加5V 电压

    第7.1节确实有一条有关输入的线路、这表明无论 VCC 如何、输入电压都可以从-0.5V 变为7V。

    这是输入没有正钳位二极管的指示器之一。  另一个指标是输入钳位电流规格中的几行-- 它仅显示 Vi < 0时的电流、这证明输入端没有正二极管(否则、我们会看到'Vi > VCC'为条件、电流将为+/- 20mA、而不是仅-20mA)