This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC6B595:TPIC6B595作为用于中继信号多路复用的串联移位寄存器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC6B595, SN74HC245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/595957/tpic6b595-tpic6b595-as-a-series-shift-register-for-relay-signal-multiplexing

器件型号:TPIC6B595
主题中讨论的其他器件: SN74HC245

您好!

我们将其中的50个 TPIC6B595串联在一起、形成一个具有继电器的大型多路复用器。 原理图如下图所示:
https://drive.google.com/open?id=0BwNQLyMbKr7GeUZidlRYUHBiMTQ

有时可能会出现一些位错误。 我想知道我们的设计是否有明显的错误或不是最佳的。

我们使用5V FTDI USB 转 SPI 电缆来驱动移位寄存 器、该寄存器充当 Littlefuse HE3600系列簧片继电器的驱动器。

谢谢、
Joe 大哥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的第一个猜测是每个连接到 TPIC6B595s 的时钟信号线上的负载是不同的、因此时序稍微偏小。  我建议添加一个缓冲器来扇出传入的时钟信号、并确保布线(或导线)在长度/电容上至少接近相等。  如果您必须为某些器件使用长布线、而为其他器件使用短布线、另一种解决方案(而不是匹配布线长度)是通过添加一个小电容器(可能为5pF 至30pF、具体取决于其他布线)来人工增加较近器件的输入电容。

    有许多缓冲器可用于扇出电路、但我建议使用 SN74HC245。 该引脚排列使直通信号布线非常简单、并针对5V 运行进行了优化。