This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX517EVM:TX517EVM 是否同时发送和接收信号?

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TX517, TX517EVM, TX810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/595770/tx517evm-does-tx517evm-both-transmits-and-receives-signal

器件型号:TX517EVM
主题中讨论的其他部件:TX517、 TX810

尊敬的 TI 社区:

我们希望在新器件中使用 TX517、并验证以下声明:

  • TX517EVM 是否同时发送和接收信号? 我知道我们可以使用 TX517EVM 传输信号、但我们还可以接收到传输信号的回波吗?  
  • 我在此链接(e2e.ti.com/.../401398)中看到 、  我们还需要将 TX810连接到 TX517的输出端。 我想知道 TX810是否有必要? 我之所以提出这一要求、是因为(e2e.ti.com/.../587094) 暗示了这种架构: TX517 ->传感器-> AFE58xx -> TSW1400
  • 我们希望使用以下架构创建声纳系统。 如果我们所做的是 TI 推荐的做法、请告诉我。  

我感谢你宝贵的时间回答这一问题。

谢谢、

Sajad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sajad、

    TX810是一个 T/R 开关、用于防止高压 TX 脉冲直接进入 RX。 此外、TX517只是一个发送器、它不能接收回波。

    此致、
    Olu